ランゲージ
English
サーチ
PRODUCT NEWS FROM NXP
November 30, 2006

NXP、自動車のアクティブ セーフティ環境を実現する世界初のFlexRayトランシーバを発表


TJA1080 FlexRayトランシーバとフェールセーフSBC(Fail-Safe System Basis Chip)がフォルト トレラントな高速通信を実現


NXPセミコンダクターズ(「フィリップス セミコンダクターズ」から社名変更、以下「NXP」)は本日、世界初のFlexRayトランシーバ “TJA1080” をリリースし、量産体制に入ったことを発表しました。現在、すでにTJA1080はNXPのフェールセーフSBC(Fail-Safe System Basis Chip)と共に新しい “BMW X5” に搭載されていますが、BMW X5はFlexRayシステムを搭載した初の量産モデルとなります。


この高速FlexRayネットワーク通信システムによって、自動車メーカー各社は自動車の安全性と快適な環境を大きく変える様々な先進の機能を提供することが可能になります。たとえばBMW X5はAdaptiveDrive機能を実装した世界初のSAV(スポーツ アクティビティ ビークル)で、これによってActive Roll Stabilization(転倒安全性)やElectronic Damping Control (振動電子制御)など、これまでにないクラス最高の安全性、快適性、敏捷性を実現しています。AdaptiveDriveは、FlexRayシステムによってドライビング環境や路面状況の変化などに関する膨大な量のデータを超高速に処理、伝送することが可能になり、スタビライザやダンパーを動的に制御します。


NXPのビジネス開発マネージャ、トニ・ヴァースルイス(Toni Versluijs)は次のように述べています。
「NXPのTJA1080によって、FlexRayネットワークの電子制御ユニット間における高速通信を自動車のアクティブ セーフティ システムが活用できる環境が実現されたことで、自動車の安全性が大幅に強化されました。TJA1080はすでにBMW X5に搭載されていますが、これによってドライバーと乗客の両方が、FlexRayを通じて性能と安全性が大幅に強化された快適なドライビング環境を楽しむことができます。」


より高速でフォルト トレラントな通信環境と柔軟でスケーラブルな電子ネットワークに対する自動車メーカーのニーズに応えるTJA1080は、FlexRayアプリケーション向けの統合ソリューションNXP SJA25xxファミリを含め、幅広い範囲のマイクロ コントローラをサポートしています。今日のマーケットにおいて、NXPはFlexRayアプリケーション向けにマイクロ コントローラとトランシーバで構成された完全なシステム ソリューションを提供している唯一の半導体サプライヤです。


優れた柔軟性を兼ね備えているTJA1080 は、1デバイスだけでノード トランシーバとして、またはアクティブ スター トランシーバとして利用することもできるので、卓越したEMC性能ならびに高度なエラー診断、保護機構を基盤とする堅牢な通信環境を有した完全なFlexRayネットワークを迅速かつ簡単に開発することが可能になります。


自動車メーカー各社がハイエンドな車載ネットワーク向けプロトコルとしてFlexRayを好んで採用するのにはいくつかの理由があります。まず、FlexRayはフォルト トレラント性を有していると共に時間をトリガーとしているので、安全確保のための各アプリケーションへ高い信頼性でタイムリーにメッセージを提供できます。次に、卓越した柔軟性を有しているFlexRayは、ポイント間トポロジからパッシブ バス型/アクティブ スター型トポロジまで、非常に幅広いネットワーク トポロジをサポートしています。また、FlexRayは既存のシャーシおよびパワートレイン アプリケーションに使われているバス、CAN に比較して正味 20 倍以上の帯域幅をサポートしています。


TJA1080トランシーバ開発の背景には、FlexRay Consortiumに参加している自動車産業有力企業各社とNXPの緊密な協業関係があります。たとえばNXPとBMW社はいずれもFlexRay Consortiumの創設メンバーで、長年にわたってFlexRay Electrical Physical Layer仕様の定義を主導してきています。FlexRayに関するその他の情報については Web サイトwww.flexray.comをご覧ください。


出荷時期

TJA1080 FlexRayトランシーバは現在量産体制に入っており、すでに出荷を開始しています。


NXPセミコンダクターズについて

フィリップスによる創立以来、半世紀以上の長い歴史を誇るNXPは、世界トップ10社に数えられる半導体企業として広く認知されています。NXPの従業員数は世界20ヶ国で3万7000名を数えています。現在、オランダの本社を中心にグローバルにビジネスを展開し、携帯電話、パーソナル・メディア・プレーヤー、テレビ、STB(セットトップ・ボックス)、IDアプリケーション、自動車、その他幅広い範囲の電子機器向けに卓越した品質の半導体、システム・ソリューション、ソフトウェアを提供しています。NXP に関する最新情報はWebサイトhttp://jp.nxp.com/ (日本語)をご覧ください。